This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004:NI-CD 充电器问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996944/bq2004-ni-cd-charger-questions

器件型号:BQ2004

大家好、团队、

请帮助我 回答以下客户问题吗?

  1. 充电电流由 SNS 引脚和 GND 之间的电阻器 RSNS 决定、对吧?
  2.  允许的 RSNS 功率根据 IREG^2 * RSNS 进行计算。  当快速充电时、IREG 可能会大两倍或4倍、那么(IREG *(2或4))* RSNS?
  3. RSNS 设置的充电电流值对应于 DS 表1中描述的"C"值、对吗?
  4. 当镍镉电池的充电过程低于规格时、 您能告诉我设计 RSNS、TM1和 M2的过程吗?
    -电池容量:5500mAh
    -快速充电时间:- 1.0h (最大值)/5000mA (最大值)
    正常充电时间:16.0h/500mA
    -注:作为一个系统, 需要在4小时内充电

此外、您能否告诉我有关 EVM 手册的信息?

  1.  BAT 引脚是否来自 LPF 的 R1 (510k)和 C6 (1uF)? 如果是、 您能否详细说明 公式 Fc=Hz?
  2. TS 引脚的 R2 (300k)和 C7 (0.1uF)是否构成 LPF?  如果是、 您能否详细说明 公式 Fc=Hz?
  3. 为什么此设计需要 R13 (2.2k)?
  4.  建议的直流工作条件之后的注释1中的数字与 DV2004L1 电路板原理图不同。 请告诉我正确的数字吗?
  5. 您能告诉我 DV2004L1电路板原理图中的工作模式、开关模式配置或外部调节是什么吗?

此致、

Itoh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  是的
    2. 这是用于功率耗散计算吗? 当 RSNS 测量直流电流时、您可以使用标称调节电流进行 I^2*R 计算。
    3. 否 C 是指表1第4列所示的定时器。 c 对应90分钟、其他速率基于该速率。 充电电流仅通过 RSNS 进行设置

    对于其他问题、我必须查看我们的内部文档。 这是一个很旧的部分、因此我们没有太多资源可用于深入了解操作。 我将在明天结束时用我能找到的内容作出回应。