This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:TS ADC 范围的百分比含义?

Guru**** 2604175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996669/bq25970-ts-adc-range-in-percentage-meaning

器件型号:BQ25970

BQ25970手动状态

TS ADC 读数
类型:R
POR:0%(0h)
范围:0%-99.9023%
固定偏移:0%
位步长:0.0976563%

百分比表示什么? 什么是0%、什么是100%、以摄氏度为单位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuomas:

     

    这些百分比指的是 VTS/VOUT、其中 VTS 是 TSBUS 或 TSBAT 引脚上的电压、VOUT 是 TS 电阻分压器网络的上拉电源轨电压。 请参阅数据表中的第8.3.8节("器件内部热关断、TSBUS 和 TSBAT 温度监控")。 该百分比在°C 方面的物理含义取决于 NTC 热敏电阻在整个温度范围内的电阻。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您参考的是哪种数据表? BQ25970 SLUSD72B 似乎没有此类数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuomas:

     

    您是否已从 https://www.ti.com/product/BQ25970?申请完整的数据表

     

     

    此致、

    Angelo