This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:如何计算最大输出电容值?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996942/tps563219a-how-do-we-calculate-max-output-capacitor-value

器件型号:TPS563219A

您好、TI 专家

我是否可以对最大输出电容值有疑问。
TPS563219A:有加电的最大输出电容值(从20uF 到68uF)
我们在此电源平面中实现 FET 和线圈。
我们如何在这些器件(FET 和线圈)后面进行计算?
我们可以偏离或忽略它吗? 或要添加?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我不清楚您的问题。 您想知道如何选择 LC 滤波器值吗?  以下是推荐值、您可以从数据表中找到它。  

    此致、

    进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared

    表2描述了输出电源平面上总电容器的限制。
    现在、我们的总电容器值超过68uF。
    因此、如果我们认为权变措施会将其减小。 如果我们通过 FET 或电感器输出功率、我们是否可以忽略 FET 或电感器上的电容器值? 还是不忽略?

     

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们给出了建议的电容器值、以考虑稳定性。 如果您使用20-68uF 范围内的电容器, 则 LC 滤波器的双极点位于 D-CAP2引入的高频零点附近, 这将产生 足够的相位裕度和良好的稳定性。 但是、如果您使用的电容器大于68uF、 这并不意味着它必须不稳定。 稍大的电容器仍然是可以接受的。 您能否将原理图分享给我进行审阅?

    Ragards、

    进行了比较。