This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:不使用 I2C 时的 SCL/SDA 引脚处理

Guru**** 2636695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996906/tps65132-scl-sda-pin-handling-when-not-using-i2c

器件型号:TPS65132

大家好、

 我收到了一个有关 在 TPS65132W 中不使用 I2C 时 SCL/SDA 引脚处理的问题。 此问题与我之前发布的以下 E2E 相关。  

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/966486/tps65132-i2c-communication?tisearch=e2e-sitesearch

请帮您解决以下问题?

如果  不需要 I2C 通信、您建议"SCL/SDA 应该有一个到 Vin 的上拉电阻器而不是保持悬空。" 线程中。  是否将 SCL/SDA 上拉至 VIN 以修复漏极开路?

2.如果客户因为不使用 I2C 而想上拉 SCL/SDA、他们能否上拉至另一个电源轨(=1.8V)而不是 VIN (=3.3V)?  

3. 您还能告诉我为什么上拉电阻器的建议值为10kΩ Ω 吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    由于您向我发送了有关此问题的电子邮件、我已回复了您的电子邮件并正在关闭此主题。

    此致、

    辽卡特