This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:无充电期间的混合动力升压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997090/bq24800-hybrid-power-boost-during-no-charging

器件型号:BQ24800

大家好、BQ24800支持团队、

在笔记本电脑应用中、当电池组中的电量监测计被识别为已充满电时、通过写入充电电压=0和充电电流=0来禁用 EC 充电模式。  至少禁用转换器。 我认为转换器升压模式重新启动之前的时间需要很长时间。

混合动力模式是否在无充电模式下可用?

条件;

-适配器已插入

-电池组=已充满电(FC 位=1)

-充电电压=0充电电流=0

-看门狗定时器未过期

-充电选项3 (0x37)位2=1 (混合动力升压模式=启用)

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    是的,只要输入电流高于输入电流限制阈值(>1536mA),您就可以从非充电模式进入混合升压模式。 您无需设置充电电压=0。  仅充电电流=0将禁用充电。 响应时间通常非常快、如寄存器0x37中所指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    感谢您的支持。 我的问题得到了解决。

    谢谢

    TAMIO