请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24800 大家好、BQ24800支持团队、
在笔记本电脑应用中、当电池组中的电量监测计被识别为已充满电时、通过写入充电电压=0和充电电流=0来禁用 EC 充电模式。 至少禁用转换器。 我认为转换器升压模式重新启动之前的时间需要很长时间。
混合动力模式是否在无充电模式下可用?
条件;
-适配器已插入
-电池组=已充满电(FC 位=1)
-充电电压=0充电电流=0
-看门狗定时器未过期
-充电选项3 (0x37)位2=1 (混合动力升压模式=启用)
谢谢
TAMIO