This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730关于 I2C

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25730EVM, BQ24610, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996077/bq25730-bq25730-about-i2c

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:BQ24610BQ25713
你(们)好 
我的公司这次将使用 BQ25730。 

bq25730由 i2c 控制、但我们的产品 CPU 仅通过按下电源按钮工作。
那么、在 I2C 不工作的情况下插入充电器时、bq25730是否可以正常工作? 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注 BQ25730。 需要 I2C 来利用 BQ25730的全部功能。 更多详细信息、请遵循 BQ25730EVM。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluucb9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 只有使用 i2c 才能使用全部功能。我的问题是、即使不使用所有功能、也可以在没有 i2c 的情况下为电池充电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有独立功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望能够在产品的 CPU 关闭时通过插入充电器进行充电。 BQ25730是否可行、如果可行、如何实现? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25730需要 I2C 进行充电。 建议使用 BQ24610独立充电器控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、但必须具有降压/升压功能 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以选择具有 AUTO_WAKEUP 功能的 BQ25713。 即使在电池电量耗尽的情况下、此功能也会设置128mA 默认充电电流、无需 I2C 通信。