This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:TPS3851的 RESET 引脚和 WDO 引脚能否连接到 MCU#39;s RESET 引脚?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995938/tps3851-can-both-reset-pin-and-wdo-pin-of-tps3851-connected-to-mcu-s-reset-pin

器件型号:TPS3851

你(们)好  

我的客户 对 TPS3851有一个问题。

数据表第1页中的电路显示 TPS3851上的 RESET 引脚连接到微控制器上的 RESET 引脚、而 TPS3851的 WDO 引脚连接到微控制器的 NMI。

在客户的应用中、客户希望将 TPS3851的 RESET 引脚和 WDO 引脚连接到  MCU 的 RESET 引脚。

是否可以在这种电路配置中使用它?  

如果 这种使用 是可行的、也请分享 您对其进行解释的材料、以便客户了解他们需要关注的内容。    

就数据表 P11的内部方框图而言、RESET 和 WDO 都是漏极开路。

当复位和 WDO 连接到 MCU 的复位时、预期会出现以下行为:

复位、WDO、微控制器复位的输入

LO 输出(置为有效)、 高阻态、低电平

高阻态、低电平输出(置为有效)、低电平

高阻态、高阻态、高电平(外部上拉)

您能否帮助确认上述行为是否按预期工作?  

如果不是、请同时解释、以便客户了解原因。

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    是的、/WDO 和/RESET 引脚都可以连接在一起。  由于两个引脚都是开漏器件、因此配置类似于逻辑或门功能。  我们没有材料、但您可以阅读 Analog Devices 文章、

    '当    输出电压下降到低于稳压值10%或者一个安全装置错误时、将 WDO 和 RST 引脚连接在一起将生成一个复位信号。'

    在本例中、欠压阈值为4%或7%。

    对于这种行为、我不能很好地遵循您的解释。  以下是我的想法:

    (VDD < VIT-)或/WDO 为发送至 MCU 的高阻态=(L)信号

    (VDD < VIT-)或/WDO 为(L)=(L)发送给 MCU 的信号

    (VDD > VIT-)或/WDO 为发送至 MCU 的 HI-Z =(H)信号

    (VDD > VIT-)或/WDO 为(L)=(L)发送给 MCU 的信号

    我认为、当/reset 和/WDO 连接在一起时、我已经介绍了可能性。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    客户的问题是否已得到解决?  如果是、请单击"解决"以关闭该主题。  谢谢!