尊敬的 Sirs:
客户测试采用 SOT23-3封装的 TPS7A0512、发现当输入电压低至1.239V 时、输出将切断。
请帮助澄清是否使用 SOT23-5封装并在 Vin=1.239V 时强制 EN 为高电平、输出也会切断?
或者输出电压将低于1.2V?
作为我们要替换的 RT9169-12、IC 将保持导通 状态、输出电压将从1.2V 略微下降。
我们的 TPS7A0512PDBVR 是否也具有相同的行为?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sirs:
客户测试采用 SOT23-3封装的 TPS7A0512、发现当输入电压低至1.239V 时、输出将切断。
请帮助澄清是否使用 SOT23-5封装并在 Vin=1.239V 时强制 EN 为高电平、输出也会切断?
或者输出电压将低于1.2V?
作为我们要替换的 RT9169-12、IC 将保持导通 状态、输出电压将从1.2V 略微下降。
我们的 TPS7A0512PDBVR 是否也具有相同的行为?
谢谢。
尊敬的 Peter:
我明白了。 如果 Vin = Ven = 1.239V、则在某些情况下可能会达到 UVLO、器件可能会关闭。 根据 EC 表、下降 UVLO 跳变点可高达1.33V、但通常为1.26V (1.3V - 40mV 迟滞)。

Richtek 组件仅列出环境温度为25°C 时的2V 最小值(请参阅下面的屏幕截图)。

如果您仅在环境温度下查看数据、则可能会出现 Vin = Ven = 1.239V 的情况、因为 TPS7A05数据表的图46中显示的典型 UVLO 下降阈值接近1.23V。

TPS7A05可在25C 下提供大约20mA 的负载电流、同时仅需39mV 的余量即可保持稳压。 图21是我在数据表中看到的1.2V 输出的最接近曲线。 Richtek 组件也存在类似的问题(请参阅其数据表、最小压差曲线和 EC 表)。

谢谢、
斯蒂芬