This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:无法读取 I2C 通信

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ26100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995954/ev2400-i2c-communication-cannot-read

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ26100

大家好、

Bqstudio 可以通过 EV2400成功连接到 BQ26100D、因为可以读取所有寄存器。 但是、当通过将地址设置为0x6b、将起始寄存器设置为0x00并将字节数设置为1来打开高级通信 I2C 以读取 BQ26100D 寄存器时、结果始终为错误。

我还尝试连接另一个具有不同地址的从器件、它仍然无法读取寄存器数据、低输入电压和高输入电压符合规格、您能否帮助告知 EV2400无法通过 I2C 读取数据的可能原因?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    BQ26100 不支持 I2C、仅支持 SDQ。

    最棒的

    Jessica