This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:开始(自动)一个充电周期

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002887/bq78350-r1-start-automatically-a-charge-cycle

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200BQ76930

尊敬的:

我们将 BQ78350与 BQ76930和 BQ76200结合使用。 我们可以使用测试命令来控制充电和放电 FET、但我们不了解如何让充电算法执行该操作。 当我们使用充电器连接充电器时、如何说它可以开始充电、是否有命令启动充电周期? 我们使用无(smbus-)通信的哑铃充电器。 这就是我们实现充电 FET 和预充电 FET 的原因。 这似乎不是硬件问题、而是配置问题。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    有一 个命令(0x0022 FET 控制)可切换 FET_EN 位。 或者、您可以设置  Mfg 状态 Init 数据闪存寄存器中的 FET_EN 位、以便自动启用 FET。  

    FET 选项数据闪存寄存器具有不同的选项、您可以查看和配置所需的行为(睡眠期间的行为、充电终止时的行为等)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这确实解决了我们的问题。 我们有一个后续问题。 如果我们设置 FET_EN 位、那么是否可以通过 smbus 从外部控制 FET、而不更改 FET_EN 的状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TRM 中描述了 HostFETControl 功能。 不过、使用起来有点棘手。

    此致、

    Matt