请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQ76200、 BQ76930
尊敬的:
我们将 BQ78350与 BQ76930和 BQ76200结合使用。 我们可以使用测试命令来控制充电和放电 FET、但我们不了解如何让充电算法执行该操作。 当我们使用充电器连接充电器时、如何说它可以开始充电、是否有命令启动充电周期? 我们使用无(smbus-)通信的哑铃充电器。 这就是我们实现充电 FET 和预充电 FET 的原因。 这似乎不是硬件问题、而是配置问题。
此致、
1月