This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:针对宽输入问题的 LM5022

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003905/lm5022-lm5022-for-wide-input-question

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5020

大家好、

目前正在应用宽输入范围隔离式直流/直流转换器
VIN 为-30V ~-100V
Vo 为12V
PO 为100W

我想使用反激式转换器。  目前认为可以使用 IC LM5022。

是否有任何推荐的电路或其他 IC 可供参考? 谢谢。

输入 OVP 和输出 OVP 是锁存的。

谢谢

Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micky、

    感谢您关注 LM5022。 您可能需要考虑 LM5020。 LM5022仅支持高达60V 的输入电压。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    除了输入电压、这两个 IC 之间的性能有何差异?
    是否有任何 LM5020相关设计可供参考?

    谢谢、

    Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micky、

    以下是一些主要差异。 有关详细信息、请查看数据表。

    • 对于 lM5022、占空比限制为90%;对于 LM5020-1、占空比限制为80%。
    • LM5022的最大开关频率为2.2MHz、LM5020的最大开关频率为1MHz。

    我认为我们的 LM5020参考设计不符合规格。 您可以在 LM5020上发布另一个线程以获得进一步支持。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 谢谢!