This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:REGN LDO 输出异常

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005001/bq25890h-abnormal-regn-ldo-output

器件型号:BQ25890H

尊敬的团队:  

请查看下面的波形、并告诉我您的意见。  

当插入输入源时、但 REGN LDO 输出未按如下方式进行调节。  

- VBUS 4.7~5.0V、带电池  

-尽管所有加电 REGN 条件均有效、但 REGN 输出如下所示。  

1、为什么 REGN LDO 在1秒的周期内打开/关闭? 我认为 BQ25890H 似乎无法识别 VBUS。 请告诉我您对 REGN LDO 输出异常的看法。  

2.这种异常波形并不总是出现,但在输入源插入/拔出测试过程中出现间歇性波形。

 

如上所述、这种异常波形并不总是出现、但客户找到了一条路线。 请参阅以下波形。  

第一个波形,当输入源被移除时,REGN 输出显示如下。

-绿色:VBUS /红色:REGN

 如果在第4个 REGN 脉冲后再次插入输入源、则不会始终调节 REGN 输出(接近100%)。 但在第4个 REGN 脉冲之前或第5个 REGN 脉冲之后插入的输入源、REGN 输出始终保持良好的调节。     

波形下方是重复测试结果。   

  

请回顾上面的波形和现象、并让我知道异常现象和调试点的原因

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nam、您好!

    充电器可能会进入睡眠模式、具体取决于电池电压。 尝试稍微增大 VBUS、以查看问题是否已解决。 此外、确保它们在 REGN 上具有尺寸合适的电容器、并检查第 8.2.3.1节"加电 REGN 调节(LDO)"中的条件是否始终满足。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    感谢您的评论。 请参阅以下我的评论。  

    -建议使用数据表中的 REGN 电容为4.7uF。  

    -如上所述、 所有加电 REGN 条件均有效(8.2.3.1)、也不是睡眠状态(VBUS>VBAT + VSLEEPZ)。 我已选中

    断开适配器后、仅当在第四个 REGN 脉冲和第五个 REGN 脉冲之间重新连接适配器时才会出现问题、如上面的波形所示。  

    在什么情况下、即使应用了适配器、BQ25890H 也无法识别 VBUS? 硬件设置还是软件设置?

    请再次查看、并让我再次了解您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    此请求是否有任何更新? 请查看并告诉我您的意见。  

    添加注释。  

    -断开适配器后、在第4个 REGN 脉冲之后、通过 SW 进入运输模式。 我知道、如果插入式适配器事件能够使 BATFET 恢复系统电源。 但是、当您在上面的波形中看到的第四个 REGN 脉冲和第五个 REGN 脉冲之间重新连接适配器时、充电器未启用 BATFET。 我们只能在 SYS 端口上看到大约1V 的电压、而不是电池电压。 然后、REGN LDO 不是仅调节周期为1s 的脉冲。   

    在 什么情况下、即使应用了适配器、BQ25890H 也无法识别 VBUS? 硬件设置还是软件设置?

    2. 在什么情况下、即使应用了适配器、BQ25890H 也无法启用 BATFET 以恢复系统电源?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否启用了连续 ADC 转换? REGN 不稳定时还有一些其他线程: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628518/bq25890-bq25890-regn-instability-issue

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的,REG02 6位=1,开始1s 连续转换。  

    您提到的上述链接与我的问题不同。 上述链路问题是由于 VBUS 上没有输入电压、但我的问题是连接的输入适配器。

    作为数据表8.2.3.1、必须调节 REGN LOD、但 REGN LDO 未启用。  

    作为数据表8.2.10.2、充电必须退出运输模式、但即使在插入适配器下也会禁用 BATFET。  

    下面是我的问题  

    在 什么情况下、即使应用了适配器、BQ25890H 也无法识别 VBUS? 硬件设置还是软件设置?

    2. 在什么情况下、即使应用了适配器、BQ25890H 也无法启用 BATFET 以恢复系统电源?  

    此问题对我的客户非常重要。 请再次查看、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以离线查看更多内容。

    此致、

    Wyatt Keller