This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:在 BMS 中使用 LM5067进行预充电的建议

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5067, TPS23521, TPS2399

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005020/lm5067-suggestion-for-using-lm5067-in-bms-for-pre-charging

器件型号:LM5067
主题中讨论的其他器件: TPS23521TPS2399

您好 TI

我将遇到 BMS 的浪涌问题。 通过使用电阻器预充电、负载需要大功率电阻器、或者在负载短路的情况下、电阻器会烧坏。 因此,我提出了使用负热插拔控制器来浪涌电流限制的想法。 浪涌事件结束后、我的主 MOSFET 将接管。 因此、问题在于负载电容会根据使用的直流直流或牵引逆变器而变化(如果考虑2-3uf/瓦)。 我的系统为16S、50安培、因此大约2900- 3000W 的负载可以在输出端工作。 通过使用 LM5067计算器、我选择页面大小上限约为10、000uf、启动时间为121ms、1000uf 的上限约为12ms。 因此、我的问题是、如果我根据10、000uf 选择故障时间、 则在10安培电流下、故障时间将为470.59ms。 因此,如果放置一个较低的值上限,而不是10,000个上限 。 我无法更改故障时间。 如果负载 在此额外的时间内达到短路、则将消耗持续恒定电流。 我如何处理这种情况..

谢谢你

此致 Peeyush Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush、

    欢迎使用 E2E!!!

    感谢您与我们联系。 我们将在周一(5月31日/ 21日)结束前再次与您进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,先生。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush、

    您是否对启动有任何时序限制? 如果没有、我建议使用 TPS23521的软启动模式、而不是传统热插拔控制器的功率限制启动模式、以便为大输出电容器安全充电。 对于这类用例、TPS23521是理想之选。 如  有任何疑问、请参阅产品数据表、应用报告 www.ti.com/.../slvae07.pdf 并告知我。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SIR 实际上、使用 lm6057的目的也是使用 断路器功能。 我所想到的整个过程是这样的。 热插拔控制器将启动带软启动的预充电会话 、而我的 MCU 将等待 PG 信号。 如果一切正常、我的 MCU 将关闭热插拔并为主 MOSFET 路径供电。 如果是散热电路、我希望热插拔将检测到该情况并通知 MCU。 时间对我来说不是问题、我可以花很长时间在预充电中...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一件事是,如果此热插拔控制器启动并且输出短路。 这意味着分流电压高于断路器链路。 它会立即关闭 MOSFET,还是等待计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • SIR 是  TPS2399、也是我可以为您推荐的部件    、您可以使用软启动模式来控制 di/dt、并将故障时间延长至超过 SS 时间。 此器件唯一的问题是断路器的操作。。。请给我启迪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush、

    对于过载事件、所有热插拔控制器都等待故障计时器过期以关闭热插拔 MOSFET。

    因此、使用 TPS2399控制器没有任何优势。

    对于以下内容... 如果您关闭热插拔、它将无法检测到任何故障。 热插拔应始终处于启用状态、以检测电源路径故障。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,关闭热插拔的动机是我的 BMS 为 16秒,50安培,主 SCD 限制为200安培。 我的目标是移除预充电电阻并使用热插拔。 对于3-4安培的电流、我将为电容器充电、并使电流限制加倍。这样、我可以花很多时间为电容器充电、这是我无法用电阻器完成的。 我只想在主 MOSFET 导通之前检测到故障。 我有 一个带有主 MOSFET 的 SCD 锁存器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush、

    好的。 明白。

    您可以使用 LM5067对输出电容器进行预充电。 请获取 EVM 并进行评估。

    如果您在评估过程中有任何疑问、请告知我们。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。 我在选择 MOSFET 时需要一些帮助。我已经了解了具有10、000 μ F 电容的 LM5067计算器、我需要在4.3安培电流下640ms 的启动时间。 因此,在浪涌之后,我甚至需要将其关闭。  工具建议 SOA 违反、因此我如何选择 MOSFET ...我 不想驱动它上的任何负载...谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 SUM80090E