This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压 IC 建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, LM5176, LM5156, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000168/boost-ic-recommendations

主题中讨论的其他器件:TAS3251LM5176LM5156LM5121

您好!

我正在寻找 升压 IC。

目的是将电池的电压 从25、2V (6S2P)和 33.6V (8S2P)升压到35V、以向 TAS3251提供 PVDD。

低电池电压为22.2V。

电流需要5A ~ 8A (可调节)。

您可以向我推荐任何型号吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡您好、

    建议也在一定程度上取决于最大输入电压。 如果它非常接近35V 输出电压(尤其是在33.6V 电池上)、我建议使用 LM5176降压/升压器件。

    在其他情况下、我建议使用 LM5156、但由于升压转换器的功率相对较高、我建议在两相配置中使用2个转换器。

    通常、您也可以尝试 Webench 来处理此类请求。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我在 Webench 中找到了三个 IC。 您建议哪一个更适合 TAS3251? (低噪声/纹波)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡您好、

    我认为噪声/纹波在很大程度上取决于外部元件、而不是控制器产生的噪声。

    尽管如此、LM5121可能是最佳选择、因为它可以在您禁用器件时断开输出与输入的连接。 通常、在升压转换器中、输入电压始终位于输出端、因为输入端有一条通过电感器和二极管(同步 IC 晶体管中的寄生二极管)到达输出端的直接路径。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    您能帮我检查原理图吗? 对于 M1、M2、M3、D1和 Dbst 的部件是否有任何建议?

    NMOS 是否需要散热器?

    因为 Webench 对这些器件没有建议。

    某些部件在规格中没有明确标记

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../bboost.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡您好、

    一般而言、我建议在电流感应路径中添加滤波器、并添加栅极电阻器、以便稍后能够添加它们。

    我没有计算外部组件、但所有必要的器件似乎都可用。 不过、我建议仔细查看数据表计算。

    您可能需要并联 MOSFET 来供电、但 Webench 应提供此信息。

    由于功耗在很大程度上取决于布局、因此很难在不猜测的情况下回答您对散热器的问题。 如果您能够添加散热器、最好准备好、而不是以另一种方式安装。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我重新绘制了原理图、在电流感测路径上添加了滤波器、并在 MOS 的栅极上添加了电阻器、请查看是否有其他建议、感谢您的帮助。

    BTW、

    如何在 两相配置中使用2个 LM5121来降低输出电流?

    示例 使用2个 LM5121 35V/4A  -> 35V/8A

    我可以直接并联2个 LM5121吗?

    e2e.ti.com/.../3000.bboost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡您好、

    对于两相配置、您不能只将它们连接在一起。 您在输出端需要一个 ORing 电路、这意味着转换器将获取最大电流、直到达到电流限制、然后第二个电路也将开始运行。

    另一种可能的解决方案与本应用手册 中的解决方案类似:https://www.ti.com/lit/pdf/snva826

    此致、
    Brigitte