This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:在 Simetrix 中进行仿真时出现未加密的 Spice 模型错误

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005135/ucc28700-q1-unencrypted-spice-model-error-while-simulating-in-simetrix

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28700

您好!

  这是 Athieshkumar。 TI 团队为 UCC28700提供了一个未加密模型。 在仿真 SPICE 模型时、我会得到以下误差。   

电路中存在误差。 模拟已中止

UCC28700.txt (50):

***错误***实例'X_U_TOP_U_SAMP U62':调用子电路'On_shot'的节点数错误

 

UCC28700.txt (489):

(笑声)

***错误***实例'X_U_TOP_U_MOD_UPCC_U62':调用子电路'On_SHOT'的节点数错误


此外、当我尝试更改下面显示的代码(对于两个不同的 T = 330或200值、为 one_shot)时、上述错误得到解决、但出现了新错误。

根据上述更改更改 SPICE 代码后出错:

正在等待您的回复。
谢谢、此致
Athieshkumar T
电子邮件- athieshkumar.thopukara@valeo-siemens.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该错误消息表示您在上使用的仿真器允许 X 个节点数、未加密模型超过了该值。  我建议使用加密模型、因为只有外部引脚作为节点计数。

    TI 同时提供 Tina 和 PSpice 模型;以及 Tina 和 PSpice 仿真器、您可以从 TI 网站下载它们。  这是另一个用于仿真电路的选项。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

      我只能访问 Simetrix。  根据我们的客户、我需要使用 Simetrix 模拟模型。 如果我没有错、节点数与 One_Shot 子电路匹配、但仍显示错误。

    如果可能、您可以将其转发给任何 Spice 团队以解决此问题。

    谢谢、此致

    Athieshkumar T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

      3年前在 TI 论坛上报告了相同的错误、但我在回复中找不到任何解决方案。 下面是   、 

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/684052/tina-spice-ucc28700-ucc28700-simulation-error-in-ltspice?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28700#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用它们设计的仿真器工具调试了网络上发布的 PSpice 模型。  如果工程师想在自己的仿真中进行调试、我们会提供未解密的模型。  我相信问题在于可接受节点的数量、并且相信您可以使用免费的 TI PSpice 或 Tina 仿真器来仿真模型。

    似乎 Nikhil 也找不到问题的解决方案、也没有跟进。  他仍在为德州仪器工作、可能也值得与他联系、看看他是否有与我不同的建议。  您可以通过 e2e 和/或电子邮件联系他。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     我到达了尼基尔。 他回答说,他不再在这一领域工作。 您能否将其转发给相应的团队?  

    谢谢、此致

    Athieshkumar T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    您与应用工厂团队进行了内部沟通。  我将结束本次讨论、您可以在内部进行对话。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     感谢您的支持

    此致

    Athieshkumar T