This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:2A PSPICE 仿真未收敛、以实现2A 电流限制

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005184/tps1663-2a-pspice-simulation-not-converging-for-2a-current-limit

器件型号:TPS1663

您好!

我的客户正在使用 PSPICE (来自 Cadence 的完整版本)、然后他们配置 TPS1663系列器件 PSPICE 仿真在收敛方面存在问题。   

这是他们创建的原理图。  您在设置过程中看到了任何问题吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您与我们联系。 我们将在周一(5月31日)之前返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们已为 TPS1663创建了新的 PSpice 仿真配置文件、并将其附在此处供客户使用。 如果在仿真中还有任何其他问题、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../TPS1663x.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我查看了您的文件 TPS1663x PSPICE 设计、但它包含其他组件、我无法将这些组件引入到 TI 的 PSPICE 中。  这些组件的路径似乎是特定于用户安装的,而不是通用的。  我尝试通过将组件放置在"library"文件夹中来手动添加组件、但 TI 的 PSPICE 仍然找不到这些组件。   

    未找到组件。  我将向您发送 WebEx 请求、以便向您展示我现在看到的内容。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在上传我帮助客户创建的文件、如果您想查看我们正在处理的内容、则不会收敛。   e2e.ti.com/.../tps16630_5F00_load_5F00_switch_5F00_1_2D00_2021_2D00_06_2D00_01T13_2D00_17.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您安排 WebEx 通话。 我们将在会议中讨论。