This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:0摄氏度时的电池功率会跳变

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004516/bq27542-g1-there-is-a-jump-in-battery-power-at-0-degrees-celsius

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件: GPCRB

尊敬的专家

现在我们使用 bq27542-G1,在0摄氏度时,电池电量从91%到94%增加到100%。

我们更改了99%的保持配置,电池电量的突降也随之发生。 您能给我们一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    监测计使用温度补偿、在极低的温度下、SOC 可能会跳转。 您是否在低温下执行了 GPCRB 校正?

    此致、

    Wyatt Keller