This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:应用查询升压和充电模式

Guru**** 2384940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618, BQSTUDIO, BQ25611D, BQ25611DEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998884/bq25611d-application-inquiry-boost-and-charge-mode

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ25618BQSTUDIO

大家好、团队、

我的客户 使用 BQ25166D 电池充电器开发了一些示例板。 他们 在理解升压和充电模式之间的切换时遇到了一些困难。
第34页的数据表:在升压模式下,Q1也始终完全打开,无论该位设置如何。 但在第46页、它还 kΩ"在升压模式下、在700mA 以上的高电流输出期间、建议在 VBUS 上使用一个10k Ω 的下拉电阻器、以防 Q1 RBFET 泄漏电流变高时使 VBUS 保持在低电平"... 因此、在这句话中、Q1似乎应该为关闭而不是打开。

此外、在 PAG 33中、"在充电用例应用中、根据适配器插件或移除情况、充电器将 BST_CONFIG 位和"CHG_CONFIG 位都设置为1、从而在充电模式和升压模式之间自动切换。" 因此,Q1似乎应该再次关闭(在其他地方,如何在两种不同的模式之间进行设备设置?) 类似器件 BQ25618中的情况。

在电路板上进行一些测试后、如果启用升压、Q1似乎完全导通。 正确吗?
插入适配器后、我们如何在充电和升压模式之间实现和切换?
器件可以自动执行它吗?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    让我与一位同事核实一下、明天回来。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    Q1应在升压模式下完全开启、如第34页所述。

    对于最后两个问题:当 BST_CONFIG 和 CHG_CONFIG 均= 1时、充电器将自动在升压和降压模式之间切换

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    好的、 实际上升压正在工作、电荷正在工作、Q1 si 完全按照预期工作、但即使他们同时设置 BST_CONFIG 和 CHG_CONFIG = 1、IC 也不会从升压自动切换至充电。
    它们 会定期关闭升压、使 IC 能够检测到适配器已连接。
    可能还需要在另一个寄存器中设置一些其他参数吗?

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    充电器应使用此设置在不同模式之间切换、除非存在故障条件或计时器过期。 您能否从 bqStudio 共享其导出的寄存器?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    实际上、我的客户 正在使用他们的板、他们可以在周一切换回评估板并与 bqStudio 核对。  顺便说一下、附件是寄存器转储、如果您看到一些奇怪的东西、请告诉我。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    如果我在数组编号与寄存器等效的位置正确读取输出、那么看起来 CHG_CONFIG 位设置为0、因此在该位设置之前、充电器不会从升压切换到充电。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、


    你好。

    很抱歉、我的客户发现打印转储中有一个小错误... 所有寄存器、其中移位1个位置、因此寄存器1位于位置0、请参考下面的正确图像。


    您将注意到寄存器1为52值(0x34)、因此该值应为 CHG_CONFIG=1和 BOOST_CFG=1。
    实际上、这是正在发生的情况、两者都在工作、但不能自动切换
    如果您发现一些奇怪的东西、请告诉我

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    对于 bq25611D、只要满足所有条件、它就应该在这些模式之间自动切换。 CE 是否也被拉至低电平?

    因此、为了澄清这一点、充电器将在升压模式下运行、同时将 CHG_CONFIG 和 BST_CONFIG 设置为1。 那么适配器是否已连接、它将保持升压模式、而不是切换到充电模式?

    插入适配器后、您能否共享 VBUS、VBAT、VSYS 和 VSW 的示波器捕获?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我收到了客户的反馈、请参阅下面的消息。

    "我连接适配器、IC 似乎保持升压模式、而不是切换到充电模式(实际上我不确定模式、IC 似乎停止切换、但我无法看到适配器仅流10-20mA、通过 i2c、我无法读取适配器状态)。
    如果我以固定方式发送 i2c 命令来停止/启动升压(两条命令之间的延迟约为300ms),则充电会正确启动(我看到电流在流动,我看到 i2c 已插入适配器,依此类推)。
    我看了您要求的信号:
    - VBUS 在插入适配器之前它是 Vboost 值,大于5V。
    - VBAT 没有变化、它保持恒定
    -VSYS 没有变化,它保持不变
    - VSW,它从切换变为无切换(我给您附加了2张图片)

    CE 始终通过10K 电阻器下拉。"

    e2e.ti.com/.../scope_5F00_capture.zip

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我能够使用 EVM 测试该问题、我认为我看到了误解。

    当 BST_CONFIG 和 CHG_CONFIG 均为1时、充电器将从升压模式切换到充电模式、反之亦然。 BST_CONFIG 将在充电器从升压切换到充电时清除(不再处于升压模式)。 插入适配器后、您需要设置 BST_CONFIG 位、以便在拔下适配器时、充电器将自动启用升压模式。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、


    你好。

    我收到了客户的回复 、很抱歉、但他们不明白 这是如何解决这种情况的。 此外、我在下面发布了他们的回复:

    "当电路板正常工作时、我必须启用升压、固件无法知道适配器何时插入。
    用户决定插入适配器、但由于 VBUS 极化、我无法理解这种情况、IC 停止开关、但在插入适配器之前和之后寄存器转储中看不到任何差异。

    启用升压后如何检查适配器是否存在?"

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    当充电器从升压模式切换到充电模式时、插入适配器后、寄存器转储应该会发生变化。

    从他们的测试中、他们应该看到、当适配器被插入时、BST_CONFIG 位复位为0。 插入适配器后、主机只需在复位时设置 BST_CONFIG。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我的客户回应是:

    换言之、在启用升压时、在什么情况下电荷无法启动?
    考虑到当  他们只设置 BST_CONFIG = 0、检测到适配器且正在开始充电时,一切似乎都运行良好... 但是、如果我们设置 BST_CONFIG = 1、我们会在寄存器转储中看到一种恒定的情况、无论是否使用适配器。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我执行的测试显示了以下内容:

    • 将电池仿真器连接到 BAT 并在 VSYS 上加载。
    • 将 CHG_CONFIG 和 BST_CONFIG 设置为1。
    • 从升压模式运行中在 VBUS 上看到5V 电压。
    • 连接5V 适配器、然后 BST_CONFIG 清除并开始充电。

    但是、听起来好像即使您执行同样的操作后、BST_CONFIG 也不会清除它、它不会开始充电?

    您的所有测试都是针对 bq25611D?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    你好。

    我的客户回应是:

    是的、现在我要对 bq25611DEVM 进行一些测试、我将为您附加一张图片。

    e2e.ti.com/.../charge.zip
    寄存器1设置为0x30、如果我连接适配器、我在 VMID 上看到5V 电压(而不是4.6V 升压)、但充电不会开始... 寄存器无变化。

    如果我从 BQStudio 中取消选择"Enable OTG"、充电将正确启动。  我开始想我们可以拥有不同版本的 IC? 我是否已从 BQSTUDIO 读取 BQ25611D REV ID 1.0? 可能有更新版本? 我想知道这个版本中有一个错误吗?
    此致、
    Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    很可能存在硬件问题、我在工作台上使用相同的 EVM 寄存器设置进行了测试、充电器始终在不同模式之间切换。 我已经附上了我的测试图片。 您可以看到模式之间的切换:

    地区:

    1. OTG 已禁用、适配器已拔下
    2. OTG 启用、4.75V 稳压
    3. 以5V 插入适配器(在此区域中将 OTG_CONFIG 位再次设置为1)
    4. 拔下适配器-模式间短暂暂停

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我的客户仍然 对硬件问题的可能程度感到困惑 、因为从理论上讲、他使用的是相同的 EVM 板。
    您的电路板是否具有相同的 IC 版本?
    还有其他可能吗?
    他们可以做些什么来为您提供更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您能否分享他们使用的电路板原理图? 您能否使用其他 EVM 进行测试以查看是否发生了相同的问题? 充电器应具有相同的特性、如果我们的两个充电器之间有一个、则版本不应影响其行为。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、


    祝你一切正常、感谢您的回答。

    我的客户提供了以下原理图:

    e2e.ti.com/.../schematic_5F00_1.zip

    还在下面添加了以下消息:

    这是我的板的原理图、它是按照您的 EVM 完成的。 此外、该板的设计遵循 EVM、因此它应该几乎类似。  不幸的是、我只有一个 EVM、但实际上、如果我从分销商处购买另一个 EVM、我会得到相同的结果、因为我在几乎10个定制板和1个 EVM 中复制了该 EVM (在我删除 OTG_CONFIG 位之前、充电不会开始)。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    他们能否从 bqStudio 重新发送寄存器导出? 我可以尝试使用其他 EVM 进一步复制、我希望确保具有相同的设置。 我会向团队中的其他人征求他们对这个问题的意见。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在这里、您可以找到今天我的客户测试的配置;实际上、它是默认配置、仅将稳压电压更改为4.6V、并设置使能 OTG 位。
    我在 VBUS 上正确读取了4.6、将适配器插入了5V、我看到了5V、但充电不会启动。
    如果我禁用使能 OTG 位、充电开始。

    (忘记禁用看门狗计时器)

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我将在星期二返回给你。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    你好。  

    我找到了这个 e2e 线程,你能确定你能不能再快速检查一下情况吗?
    BQ25611D 自动开关是否真正工作?
    如果是、甚至在 TI EVM 中对于我的客户来说、什么也会导致不起作用?

    链接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964851/bq25611d-bq25611d-connection-of-vac-and-vbus-pin

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    Ricardo 是正确的、其他器件(bq25618和 bq15619)由于 PMID 引脚、更适合您的应用。 我会遵循这一建议、因为在 VBUS 上检测适配器可能并不总是有效、因为 VAC 将很难检测到如此接近的电压。

    此致、

    Wyatt Keller