This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2971:有关替换产品的查询

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2971, BQ2970, BQ2973, BQ2972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003009/bq2971-inquiry-about-replacement-products

器件型号:BQ2971
主题中讨论的其他器件: BQ2970BQ2973BQ2972

大家好、TI 支持团队

客户使用的是 BQ29718DSER、但由于交货问题、我们正在寻找替换产品。

请将其作为替代产品推荐。

此外、BQ2970/BQ2971/BQ2972/BQ2973系列之间的区别是什么?

内部结构的结构是否不同?

过流保护级别是否不同?

请提供尽可能详细的资料

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    [引用 userid="468774" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003009/bq2971-inquiry-about-replacement-products "] BQ2970/BQ2971/BQ2972/BQ2973系列之间有何区别?

    BQ297xx 使用最后2位数字来区分配置。  定义新配置后、将为 xx 分配新的序列号。  到目前为止、该序列已进展到 BQ2973x、当该系列被使用时、它可能会进展到 BQ2974x。  

    这些器件的内部结构相同、它们共享同一个数据表。   

    保护级别可能与其他版本不同。  数据表第5节 https://www.ti.com/document-viewer/BQ2970/datasheet/device-comparison-table-slusbu91808#SLUSBU91808 和 BQ2970、BQ2971、BQ2972、BQ2973等单个产品文件夹中显示了可用版本。  

    选择合适的更换产品实际上必须由了解系统要求的客户来完成。  客户可以查看该表并根据其要求选择更换。  有几个器件具有相同的 OVP 电平、但这可能不是唯一需要关注的参数。  请注意、库存可能会快速变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

    我目前正在查看 BQ29723产品。

    我知道在产品受到保护后自动恢复正常工作。

    是否有任何方法可以禁用自动恢复功能?

    或者、是否有没有与上述产品具有相同规格的自动恢复功能的产品?

    如果有、请推荐。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    BQ297x 产品设计为具有自动恢复功能。  目前可用的选项位于数据表的第5部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5259

    是否有没有与上述产品规格相同的自动恢复功能的产品?

    如果有、请推荐。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    目前没有任何内容没有自动恢复功能