This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:关于选择平衡电池的标准的建议

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005321/bq76940-recommendation-on-criteria-for-choosing-cells-to-balance

器件型号:BQ76940

你(们)好

我知道、使用 BQ76940电池监控器无法平衡相邻电池。 在这种情况下、您能否建议一种最佳策略来选择要平衡哪些电池、因为仅仅设置阈值是不够的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!  

    正确、BQ76940没有用于平衡电池的内置算法。  MCU 必须实现平衡算法。  

    第一个问题是您是否想要平衡。  一些设计人员知道他们使用匹配良好的电池、不想平衡。  但是、负载可能不相等、并且需要多次平衡。

    在充电过程中、通常会平衡电池、因为此时会增加容量、并且耗散平衡会从电池组中损失能量。  然而,电池的 I*R 压降会与电池的电压相加,因此基于电压的平衡可以使具有高电阻的电池在高电流充电期间看起来具有更高的电压。  因此、您可能希望在低电流充电期间或电池组空闲但充电后处于高压时实现平衡。   通常、您不希望在放电期间实现平衡、因为您在平衡电路中耗散能量、并且通常希望为负载保留该能量。  您也不想在低电荷状态下实现平衡、因为电池在放电状态附近可能会有更显著的差异。  您必须选择适合您系统的器件。   BQ76940的电压精度不高、因此设置精密平衡阈值可能不有用。

    您会注意到、该部件不允许平衡相邻电池、因此您可以平衡组中的每一个其他电池。  例如、如果您确定电池1为低电平、并且所有其他电池都应进行平衡、则可以在一段时间内平衡每个组中的偶数电池、然后在类似时间内平衡组中的奇数电池。 请注意、电池平衡在250ms 的调度程序时间线上运行、因此允许平衡运行几秒比快速切换更有效。