This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:特定以太网交换机(PSE)上电故障

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003615/tps23753a-power-on-failure-with-specific-ethernet-switch-pse

器件型号:TPS23753A

大家好、

我的客户反馈 将第一次出现(白色圆圈)、但会第三次通电(红色框)、但 PoE 注入器和 PD 使用 TPS23753A 时不会出现

TPS23753A 为2类

开关为7类

我们的总系统约为5.12W (满载)

我们怀疑它在 启动期间触发了 PSE 保护功能。 因此、我们已要求客户将 TPS23753A 的分类等级从2级调整为3级、但它 无法解决问题。

PD 侧是否有任何将 关闭 POE 电源的保护技术? 或者是否有任何建议可以孤立这个问题。

请参阅 VDD 和电流的放大波形。 您是否认为关闭 POE 电源是 PSE 保护?

另请参阅随附的 TPS23753A sifos 测试、客户还询问了为何在 MPS 测试项目下失败。 感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../TPS23753a_5F00_PoE-Test-report.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。  

    在第一次和第二次上电期间似乎没有达到 MPS 功率、这就是我们看到功率循环的原因。  

    如果您可以更快地开启负载、使其达到最小功率以更快地满足 MPS 要求、我认为这将有所帮助。  

    或者、如果您可以添加大约0.5W 的虚拟负载、我认为这将有助于满足 MPS 要求。  

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢你的帮助。

    PoE 测试在初级侧 POE_VDD 处通过虚拟负载。

    由于 PCB 尺寸较小、客户想知道电路是否可以在次级侧添加虚拟负载?

    如果是、如何选择电阻器的值/尺寸?

    电路需要多少电阻器剂量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。  

    从5V_PoE 到 GND、可以在次级侧放置一个电阻器。  

    电流应约为0.5W/5V = 100mA。  电阻应为50欧姆(5V/100mA)。 出于散热原因、我建议使用额定功率为1W 的电阻器。  

    如果您对此有任何疑问、请随时告知我。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux