This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24314A:有关替换产品的查询

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004653/bq24314a-inquiry-about-replacement-products

器件型号:BQ24314A
主题中讨论的其他器件:bq24315

大家好、TI 支持团队

我尝试使用 BQ24314ADSGR 产品、但由于交付问题、我正在寻找替换产品。

具体规格如下。

1.配备 OVP 和 OCP 功能

2. OVP 规格:6.0V (客户可以在类似范围内协商)

OCP 规范:误差小于1.0A 标准的产品(适用 ADJ 产品)

请确认。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我会为该应用推荐 bq24315。