请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我之前使用的是 BQ27750、但由于 BQ27750已停产、因此必须切换到 BQ28z610器件。
使用 BQ27750、我能够生成黄金映像、生成 df.fs 和 gm.fs 文件、允许我们在 ROM 模式下对监测计的数据闪存进行编程。 我想知道我们是否可以为 BQ28z610生成这样的文件、以及是否能够使用正确的 Chemistry 和相应的 Ra 表对 DataFlash 进行编程?
谢谢、
此致、
Praveen