This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610与 BQ27750 Golden Image

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004864/bq28z610-bq28z610-vs-bq27750-golden-image

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我之前使用的是 BQ27750、但由于 BQ27750已停产、因此必须切换到 BQ28z610器件。  

使用 BQ27750、我能够生成黄金映像、生成 df.fs 和 gm.fs 文件、允许我们在 ROM 模式下对监测计的数据闪存进行编程。 我想知道我们是否可以为 BQ28z610生成这样的文件、以及是否能够使用正确的 Chemistry 和相应的 Ra 表对 DataFlash 进行编程?  

谢谢、

此致、

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    df.fs 文件应包含所有 DataFlash、包括 chem ID 和 Ra 表。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解到、更改 bqStudio 版本和目标可确保我能够获得 dffs 和 gmfs 文件。 我做到了这一点、并且能够看到黄金映像生成。