This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050保护时间精度

Guru**** 2548600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004681/bq4050-bq4050-protection-time-accuracy

器件型号:BQ4050

你(们)好

在客户使用 BQ4050进行设计时、他们测试了 OCD1、OCD2并发现延迟时间不正确。

OCD1设置10.5A 延迟2s、实际延迟时间为4S;

OCD2设置11.5A 延迟1s、实际延迟时间为3s;

如何解决此问题?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    OCD1、2都是基于固件的保护、寄存器每秒更新一次。 用于库仑计数的 ADC 是求和的、因此它可能需要进行多次更新才能使固件生效。 您需要使用硬件保护来加快响应速度。

    此致、

    Wyatt Keller