This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关电量监测计的查询

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004656/inquiry-about-fuel-gauge

主题中讨论的其他器件:BQ27426BQ27Z561-R2

尊敬的专家:

我们的客户希望使用电量监测计。

因此、我想知道正确的部分。 请告诉我。

以下是电池规格。

-。 LG 锂离子3.64V 3500mAh (集成8A PCM)

-。 细胞: LG 化学 INR18650 MJ1 3500mAh

-。 充电电压:4.2V

-。 PCM 规格

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息。

    燃油表将安装在 B'd 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    串联了多少节电池? 此外、您是否说监测计将位于系统 PCB 上、而不是电池组内部?

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    仅1节电池和系统 PCB。

    我现在向 我们的客户推荐了 BQ27421-G1A。

    但我想得到您的确认和推荐器件。

    我很期待收到它。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    该器件很好、集成了感应电阻器。 另一个类似的器件是不集成感测电阻的 BQ27426。 请注意、这两个监测计都是基于 ROM 的监测计、因此配置数据存储在 RAM 中、而不是闪存中。 如果监测计断电、配置将丢失、需要重新对监测计进行编程。 如果客户希望避免这种情况、我建议查看 BQ27z561-R2。   

    谢谢、

    鲁什