This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:控制律调节

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28C43, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002487/ucc28780-control-law-regulation

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC28C43TL431

大家好、

我正在使用 TI UCC28780控制器设计 ACF 反激式转换器。  

目前、我对控制器的调节环路感兴趣。 我想详细了解控制器内部的"控制律"框。

数据表中没有详细信息、为了绘制开环传递函数、我需要知道该框的传递函数。 (波特图)

请就此帮助我吗?  

此外、我想用隔离式数字放大器(如 ADuM3190或等效产品)替代光耦合器。 是否需要采取任何特殊的预防措施?

感谢你的帮助。

此致、

Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 ACF 控制器的关注、此帖子的所有者今天在现场支持、将在明天结束时回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    对于 TI 来说、"控制律"是保密的、不能公开、在数据表第8.2.2.7节中、有一章详细说明了环路补偿和提供的传递函数(方程式44)、 极点和零点位置。 希望能为您提供帮助。

    我认为隔离式数字放大器 ADUM3190可与 UCC28780配合使用,在初级侧,只需将 EAout2连接到 UCC28780的 FB 引脚串联~20k Ω 电阻。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这对我有很大帮助。

    我有一个有关保护部件的最后一个问题。  

    在下图中、我们可以看到 CS 电压与 Vcst 相比较、如果 Vcst 高于阈值(Vcst_opp)、则会触发 OPP。

    同样、将 CS 电压与 Vocp (1.2V)进行比较、Vocp 远高于 OCP 的 Vcst_opp (600mV)。 我的问题是:

    如何以及在什么情况下触发 OCP? 在我看来、OCP 永远不会被触发、因为 CS 电压将首先达到 Vcst_opp、并且它将重置 RS 触发器。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    在变压器饱和时、OCP 阈值可能会触发、在此情况下、其电感基本上会降至漏电感水平。

    在这种情况下、大容量电压可能会驱动非常高的 di/dt、并且在关断延迟期间、峰值电流可能会显著超过通常的 Vcst_max 电平。  然后、OCP 将停止开关并运行1.5s 重启周期。

    在非饱和情况下、正确的做法是、峰值电流将被 Vcst_max 阈值捕获、并且永远不应达到 OCP 阈值。

    此致、Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的信息。 这解决了我的问题。

    我想向您提出最后一个问题。 正如我在上面所说的、我尝试用 ADUM3190等隔离式数字放大器替代光耦合器。

    实际上,该器件在输出中提供电压,我们需要 FB 引脚的电流,对吧?

    那么、如何有效地将初级侧的电压更改为电流?  

    感谢你的帮助。

    此致、

    Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    我建议您参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/sboa233?keyMatch=VOLTAGE%20TO%20CURRENT%20CONVERTER&tisearch=search-technicaldocument 、其中讨论了此类电压至电流转换器。 本应用手册中的设计需要按系数10进行扩展、但原理应相同。  

    此致、Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的快速回答。

    此外,对于 IFB 的哪个值,我应该设计这个转换器? IFB 取决于输出负载、因此它是可变的。  

    此致、

    Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    请排列 V-I 转换 器、使最大输出电流、低压线路上的 IFB = 0uA、并且在输出过冲期间 IFB 至少可以达到100uA。  从技术上讲、在 IFB = 75uA 时、大于75uA 的 IFB 运行将没有进一步的变化、但这有助于在75uA 以上留出一定的裕度、以允许出现一些变化。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我不明白为什么 IFB 没有取决于 Vout 的标称值。 大多数时候、与 UCC28C43一样、给出了一个标称 IFB、以便通知控制器我们为特定标称输出电压选择这个电流。 如果不是、控制器如何在20V 输出和40V (在相同的输出功率下)之间实现差异。  

    感谢你的帮助。

    此致、

    Maxime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    次级侧稳压器(SSR) (例如 TL431并联稳压器或电压误差放大器加基准)执行 Vout 调节。  来自 SSR 的误差电压通过光耦合器生成误差电流、该电流通过反激式转换器的 Put 调节功率。 如果 Vout 开始上升太多、IFB 电流上升、功率水平降低。  如果输出电压开始下降太多、IFB 会下降、功率级别会增加、从而再次升高输出电压。

    对于许多依赖 SSR 的控制器而言、这是一种非常常见的反馈安排。  Vout 在次级侧进行调节、IFB 根据需要进行调节、以增加或降低功率吞吐量、 从而在线路和负载变化时保持调节。

    此致、

    Ulrich