This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:LGPO 响应时间和硬件比较器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003770/ucd90320-lgpo-response-time-and-hardware-comparator

器件型号:UCD90320

大家好、

根据 UV 警告条件、LGPO 生效的典型和最大响应时间是多少? AMON 通道每400us 监控一次、但想知道 LGPO 响应时间范围。

在 Fusion 工具中、硬件比较器(N/A)功能呈灰色显示。 UCD90320是否不支持此功能?

尝试将 LGPO 用于降压转换器、但响应时间看起来是几毫秒。 实现这一目标的最快方法是什么?

谢谢、

TR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90320上不提供硬件比较器。 AMONS 每400us 采样一次、而 LGPO 每100us 评估一次。

    您的客户是否希望在电源轨发生 U 故障时关闭电源轨。 如果是、您可以使用故障响应。  

    请参阅随附的幻灯片。  e2e.ti.com/.../3806.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    客户正在尝试对 LGPO 逻辑使用输入12V 的 UV 警告、该逻辑将 EN 置为降压转换器(部分死区时间)。 从12V 衰减至 UV 警告电平(配置为11.3V)到看到 EN 置位的时间、可以看到几毫秒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的意思是取消 EN 的有效状态吗?

    他们是否在 LGPO 上设置了任何延迟? 如果 LGPO 上没有延迟、则不会有几毫秒的时间?

    您能否提供项目文件?

    他们是否尝试使用12V 的故障响应来关闭快速指南中提到的所有电源轨?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    每封电子邮件通信。 此问题已解决。  

    由于警告的优先级较低、因此 UV_WARNING 检测的间隔要慢得多。 因此、如果客户希望实现从电源轨状态到 LGPO 的快速反应、请将逻辑更改为使用 NOT POWER_GOD、而不是使用 UV_WARNING。  

    此致

    Yihe