This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:去耦电容器

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004040/tps65295-decoupling-caps

器件型号:TPS65295

您好!

我看到了在 单电压轨上使用10uF、1uF、0.1uF 电容器的电源去耦指南。   这是否会导致共振问题? 由于我的1uF 电容器与0.1uF 电容器具有相同的0402尺寸、
我只想使用给定封装中可用的最大电容。  这种方法有什么影响?  我还有非常严格的空间要求、因此可以在温度范围内获得可靠的东西、但不会不必要地占用额外的空间。  请提供意见和建议。

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电容值不是完全固定的。 您是否有可共享的原理图以供审阅? 您的应用中的 Vin 范围是多少?

    元昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您在这里仍然需要支持吗?

    裕昌