This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:倍压器、用作真空管电路中的 HV (350+V/0.2A)电源

Guru**** 2384170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5022, PMP21735
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005221/lm5155-voltage-doubler-to-be-used-as-hv-350-v-0-2a-supply-in-a-vacuum-tube-circuit

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5022PMP21735

您好!

我们处于初始项目设计阶段、我们正在探索在真空管放大器设计中更换(重负载和昂贵)电源变压器的选项。 输入将是稳压的36V 直流电压、能够提供75+W 的功率 根据 Webench LM5155、能够将36V 升压至200V @ 0.5A (1MHz、CCM 模式)、 并且、根据数据表中的一些应用手册以及采用倍压器的 TI 参考设计、我们应该能够实现~400V @ 0.2A (我们需要最大350-400V/0.05-0.175A 范围内的器件、因此需要以一定的裕度进行规划)。 我们想知道 LM5155在像这样使用时(与倍压器一起使用)是否是可行的选择、如果没有、您对能够 将36V 升压到350+V/@0.2-0.5A 的器件有何建议。

感谢您的任何建议和见解。

此致、