This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:TPS25942L 运行查询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003807/tps25942l-tps25942l-operation-inquiry

器件型号:TPS25942L

您好、TI 专家。

客户应用了 TPS25942L 来配置电路并设置以下条件。 (请参阅随附的 Excel 表格和原理图)

e2e.ti.com/.../TPS2594x_2D00_Calculation-Sheet-V1p0_5F00_210525.xlsx

客户期望输入电压在4.5V 至5.5V 之间正常运行。

然而、当实际输入电压被提供时、它只在5.1V 或更高的输入电压时正常运行、并且在一个低于这个电压的电压上重复开/关运行。

我对这种现象的解决办法很好奇。

Q1)请查看以下原理图中的哪个器件是错误的。


Q2)在附加的 Excel 工作表中、计算公式中是否有任何错误的部分?


Q3)如果原理图中没有问题、为什么会发生这种现象? 如果有解决方案、请告诉我。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    感谢您与我们联系。 在5.1V 或以上且低于5.1V 的输入电压下启动期间、您能否分享以下波形

    1)输入电压、2)输入电流和3)输出电压

    请告诉我们启动时的输出或负载电容(Cout)和负载(Rlstart)的正确值。 如果启动时的负载是恒流负载、请同时注明该值。 请确保所附原理图中的元件值与实际 PCB 一致、该 PCB 用于捕获启动波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek

    我们将与您分享您的查询。

    1.您能否在5.1V 或更高且低于5.1V 的输入电压下在启动期间共享以下波形
    1)输入电压/ 2)输入电流/ 3)输出电压

    → 请检查所附的波形。 (请参阅随附的 Excel)

    e2e.ti.com/.../Iin_2C00_-Vin_2C00_-Vout-_5F00_-Waveform.xlsx

    请 告知我们正确的输出或负载电容(Cout)值以及启动时的负载(Rlstart)值。

    → Cout:10uF (16V/10%/X5R/3216)* 2.

    → Rlstart:客户不确定。 Excel 计算工作表显示它为120欧姆、但我没有根据该值计算它。

    3. 如果启动时的负载是恒定电流负载,请同时注明该值

    它不是恒流负载。 当电源稳定接通时、有一个 CPU 可开始引导。

    4. 请确保所附原理图中的元件值与实际 PCB 一致、该 PCB 用于捕获启动波形。  

    → 是的、 这是当前应用于实际 PCB 的值。

    请检查随附的波形和问题的答案、并回顾您最初提出的三个问题(Q1~Q3)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    请分享数据表中图61和62所示的输入电流波形。 我想看到、由于热关断或电流限制、器件无法启动。 请尝试调整 C3 (较低和较高)的值、并检查是否正在启动。  EN/UVLO 阈值电压、上升(最大值)为1.01V。根据原理图中所示的电阻分压器网络、低于4.88V 的电压会导致 UVLO。 请检查引脚14和 GND 之间的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek

    我将在与客户确认后回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek

    客户表示解决了。

    谢谢你。