This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3870-Q1:TPS3870其他选项的器件供货情况

Guru**** 2309050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3870-Q1, TPS3703-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004315/tps3870-q1-part-availability-of-other-options-for-tps3870

器件型号:TPS3870-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3703-Q1

您好!

我想知道 TPS3870M4050或 TPS3870M3050是否可用。

我还想知道 在这些变体中、内部电阻梯是否有旁路模式(如 TPS3870J4080中所示)。

相同的最低订单数量是多少?

谢谢、此致、

Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    两者均不可用。

    最棒的

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    两种 TPS3870-Q1型号都具有内部电阻梯。  遗憾的是、内部电阻梯没有旁路模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    那么 、TPS3870J4080是唯一具有旁路模式的型号?  

    谢谢、此致、

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我可以获得可用变体列表吗? 在数据表中、TPS3870J4080DSERQ1和 TPS3870J4330DSERQ1被称为可用。 除了这些之外、还有哪些可用变体? 我希望监控0.5V。

    谢谢、此致、

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    它们都没有任何旁路模式。   

    要回答您的另一个问题、 TPS3870J4080DSERQ1和 TPS3870J4330DSERQ1是 TPS3870-Q1提供的唯一两个型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    如何使用 TPS3703-Q1?  您的应用是汽车终端设备吗?  TPS3703-Q1具有欠压和过压监控功能、但没有任何旁路模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    很高兴能提供帮助!  祝你好运!