This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:TPS56339 IC 正在燃烧

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003678/tps56339-tps56339-ic-is-getting-burned

器件型号:TPS56339

TPS56339 IC 正在烧断、电路在 webench 的帮助下制造。 规格是 Vin = 5V、Vout = 3.3V 请帮助我纠正我的问题我尝试了每个方面仍然被烧坏了。我花了很多时间了解了电路、但问题仍然是一样的。

我们将感谢您的任何帮助。

谢谢

Dikshant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以将带有一些损坏波形的 sch 布局发送到 young-zhao@ti.com? 
    我们可以通过邮件详细讨论此案例。
    BRS

    年轻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dikshant:

    很抱歉、我将首先关闭此问题、因为我们正在通过邮件连接。

    BRS、

    年轻