This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:外部负载驱动器问题、该问题由于降压/升压转换器而使系统复位

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005188/tps63900-external-load-drive-issue-which-reset-system-due-to-buck-boost-convertor

器件型号:TPS63900

尊敬的 TI 团队:

我们设计了基于 LiMnO2的3V (1.8V 至3.2V 范围)电池供电产品、该产品使用 TPS63900降压/升压转换器3.3V 为系统 SoC 供电。

在有源模式下、总体系统有源电流为30至50mA、在睡眠模式下为5至10uA。

但是、一旦我们在系统输入端连接电流表等任何外部测量负载、它将持续复位系统、并且需要您的支持来解决此问题。

目前、降压/升压转换器设置为无限电流模式、CFG1-36.5KOhm 和 CF2和 CFG3根据下面所附的图像接地。

您能不能支持识别 TPS63900引起的此问题并解决该问题。

谢谢、

Nilav Choksi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilav、

    请测量 VIN 波形。 当您添加电流表时、器件似乎会触发 UVLO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的解决方案。

    我们在连续复位期间检查了输入、并连续接收到低电压(1.7V)下降、这意味着它会触发 UVLO。

    那么、如何才能消除该负载并解决 UVLO 条件? 是否需要解决任何硬件设置?

    我还观察到另一个冲突点是、当我断开负载与电路板的连接时、输出仍保持3.3V 电压、直到某个时候、从而在分次压降期间复位?

    由于重要的里程碑、我正在寻求您的帮助来解决此问题。

    谢谢、

    Nilav Choksi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilav、

    请勿在输入侧添加电流表。  

    如果您实际测量电流、只需将小于100m Ω 的电阻器与电池串联、然后测量电阻器的压降。

    确保电池和 IC 之间的电缆短而强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的解决方案。

    我们在连续复位期间检查了输入、并连续接收到低电压(1.7V)下降、这意味着它会触发 UVLO。

    那么、如何维持 该负载并解决 UVLO 条件呢? 是否需要解决任何硬件设置?

    我还观察到另一个冲突点是、当我断开负载与电路板的连接时、输出仍然保持3.3V、直到某个时候。 当在低负载条件下按下开关时、输入端的压降会小部分复位。 那么、它是降压/升压的预期功能吗?

    由于重要的里程碑、我正在寻求您的帮助来解决此问题。

    谢谢、

    Nilav Choksi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilav、

    你发送了两篇相同的帖子、这让我很困惑。

    我不完全理解您的观察结果。 您能否共享波形以显示该波形?