This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:开环工作模式设置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004299/ucc256402-open-loop-working-mode-set-up

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC25600

各位专家、您好!

我的项目需要 LLC 转换器作为直流变压器工作、开关频率 始终以 谐振频率工作。

 在我的项目中、LLC 转换器谐振频率设置为100kHz、那么我的问题是如何设置开关频率并将其固定在100kHz?
因为我在  数据表中没有看到关于标准开关频率设计的任何说明。
此外、数据表中也没有对开环工作模式进行任何说明、因此我想知道如果我将 FB 接地、它是否在开环模式下工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    运行 UCC256402开环需要对 VCR 电路以及 FB 引脚进行一些修改、以便从 FB 引脚吸收恒定电流。 将 FB 引脚接地将使 UCC256402不会切换。 由于 FB 引脚被松散地调节至~5.6V、您可以通过在 FB 与接地之间连接一个电阻器来设定 VCR 的开关阈值、该电阻器吸收一个固定电流(介于0uA 和82uA 之间)。 电流量将决定 VCR 的开关阈值。 您可以取消选择顶部 VCR 电容、然后频率仅取决于内部2mA 斜坡电流以及为 VCR 选择的任何电容。  

    UCC25600将是实现开环 LLC 的更简单方法、因为该控制器只需在 RT 引脚和接地之间设置一个电阻器即可固定开关频率(使用数据表中的公式18)。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对我有很大帮助。  但我可否再问一个问题?

    是否有任何具有 UCC25600但具有集成驱动器功能的类似 LLC 控制器 IC?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    遗憾的是、TI 没有与集成驱动器的 UCC25600类似的控制器。

    此致、

    本·洛夫