This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:有关 i2c 地址的文档错误。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005254/sm72442-documentation-mistake-about-i2c-address

器件型号:SM72442

在文档第13页中、说明了如果我将引脚 I2C0设置为5V、地址将设置为0x4 (十六进制)。

它不正确(由实验确认)、I2C0如预期将地址设置为0x1、I2C1设置为0x2、以此类推。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    我将尝试理解您的含义。 如果 I2C0=1、I2C1=0、I2C2=0、I2C 地址将为0x1、但您的实验中没有0x4。 我是否理解正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还可以检查评估套件 SM3220-BATT-EV、它仅将 I2C0拉至5V、其余为 GND、在示例源代码 i2c_driver.c 中、芯片的 i2c 地址为0x1 (在 SET_Voutmax 中)。 所有这些都包含在 TI 提供的软件中、因此文档中显然存在拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denys:

    非常感谢您提供的信息、并指出了这些信息。 我将在内部讨论以更改排印错误。