This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:TPS2596:两个快速问题。

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054, TPS2596, TPS2661
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005325/tps2596-tps2596-two-quick-questions

器件型号:TPS2596
主题中讨论的其他器件:LT1054TPS2661

有关电子保险丝的两个快速问题。

我正在为100/300 ma 构建+/- 5V 和+/-15v 的分离轨电源。   我想在设计中使用电子保险丝。  那么、问题是

  1. 我应该将电子保险丝放在哪里?
    1. 电压稳压器的输入端
    2. 或之后的电压?
  2. 如何设置'-'电源轨的电子保险丝。 它是否 与'+'电源轨相同??

我将使用 LT1054作为稳压器/转换器

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    欢迎使用 e2e。  

    1.电子保险丝应置于稳压器的输入端。

    TPS2596只能用于正电源轨、我们的电子保险丝大多只能在正输入电压下工作。 请查看 TPS2661x 是否可用于您的应用。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、回答我的问题。  我们将了解 TPS2661、但由于稳压器输入端的电子保险丝、我认为现在不需要 '-' 电源轨上的电子保险丝

    谢谢