This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:外部 P-Chan FET 开关可实现更大的电流! 电感器电流?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002865/mc33063a-q1-external-p-chan-fet-switch-for-more-current-inductor-current

器件型号:MC33063A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:MC33063A、鳄鱼

支持、

我使用 外部 P-CHAN FET 来获得 更高的电源电流。 我通过公式确定了我的应用所需的最小电感和输出电容。 对于流经电感器的电流、我应该看到什么。

数据表显示了从0A 开始一直到所需直流电流要求约为我的两倍的恒定锯齿。 我的电路实际上显示了锯齿在周围弹跳、而锯齿从另一个齿的中间开始。 有些齿不会开始或下降到0A。 我正在驱动无刷直流风扇(~1.6A 运行)、并且正在考虑我的布局(电路接地和电流路径可能无法得到充分控制)、并且风扇噪声可能会耦合到 MC33063。

在正常工作的开关中、电感器电流应该是什么样的? 锯齿是否应始终以0A 开始并以0A 结束? 齿之间是否会有间隙? 所有齿的峰值振幅是否一致? 这是一个 PWM 控制器。 电感器波形频率应保持一致(由 CT 设置)、输出电压由开/关时间控制? 是这样吗? 下面的示波器波形是在下部反馈电阻器上放置一个0.01uF 电容器的结果、否则波形看起来会更糟。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您使用 MC33063A 进行设计。  我不确定您的外部 PFET 驱动器电路是否正确。  请注意、FET 需要较大但较短的脉冲电流、而 MC33063A 要使用的双极需要较小但持续的电流才能驱动。 不管怎样、您能否监控 PFET 的 Vgs 以及电感器电流?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1为门

    通道2电感器电流

    CH3为来源

     

    示波器接地导线是长鳄鱼夹导线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BobL、

    与第一个测量相比、您的第二个测量中的电流波形看起来不同。 除了添加一些探头之外、您是否更改了任何其他内容?
    我希望拉电流是指 SC 引脚上的电压、对吧?

    似乎该器件需要相对较长的时间才能导通 MOSFET (在导通和关断时明显观察到米勒平坦区)、这似乎会导致系统中产生大量噪声。

    您是否也可以观察限流电阻器上的电压?

    请至少尝试使用短接 GND 连接来测量限流电阻器。

    我想知道您是否可以在外部使用双极而不是 MOSFET 进行检查。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将限流电阻器与18 AWG 总线线线跳线。 源极迹线是 FET 的源极引脚。 我在反馈电路中的下电阻器上添加了一个0.01uF 电容。 这有助于更好地消融电路。

    我很怀疑我的场地需要改进。 我将使用接地平面和电源平面重新制造电路板、并尝试更好地控制电流路径和噪声、同时使反馈线路保持短路和隔离。 我想使用 FET 来降低电路板的功耗。 遗憾的是、FET 导通电阻 与 FET 电容成反比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BobL、

    非常感谢您的反馈。 您可以在 www.ti.com 的支持和培训选项卡或技术文档中的大量不同应用手册和电源设计研讨会主题中找到有关布局和 GND 连接的大量信息。 接地非常重要、但请不要忘记、您不仅要检查直流电流环路。 最重要的是、您首先对交流电流环路进行布局、如升压转换器的输出侧或栅极驱动器路径和回路。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、我在数据表中不清楚一些内容:

    1) 1) CT 设置振荡器时间。 流经电感器的电流是否应在该时间段内上升和下降?

    2) 2) 2)流经电感器的电流是否应在一个周期内以0A 开始并以0A 结束?

    3) 3)电感器电流锯齿中的齿之间是否应该有间隙?

    我看到的是持续多个周期的电流锯齿。 我还会看到锯齿中的短锯齿和锯齿。 我想知道我是否存在控制环路不稳定问题。 该器件的数据表中没有提到控制环路稳定性、但其他开关控制器数据表中也提到了控制环路稳定性。

    我尝试过的一些操作:

    1)反馈的下电阻器上的电容器

    2) 2)更多 Cout 电容

    3) 3)电路中不同点的高频噪声陶瓷电容器。

    4)更大的电感器

    5) 5)使用固定直流负载而不是风扇负载。 从电感器电流波形的角度来看、电路似乎仍然存在稳定性问题。 不过、输出电压似乎在16V 时正确调节。

    6) 6)降低开关频率、增加开关频率。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BobL、

    1. CT 设置最大上升时间。 流经电感器的电流由输出电压命令导通(如果它太低)、并在振荡器达到阈值上限时停止、请参阅数据表中的图8。

    2.是的、如果由于输出电压达到其阈值而启动周期。

    3.您需要观察输出电压和电感器电流、请参阅数据表中的图8。 如果我们需要详细查看、请发送测量值。

    控制器因开启和关闭行为而有所不同。 如果您可以在更改不同组件时发送一些观察结果、这会很有帮助。

    此致、
    Brigitte