This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:此升压转换器芯片组是否适合我们的设计?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004130/tps61322-is-this-boost-converter-chipset-is-right-selection-for-our-design

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:ISOW7741

您好!

为了为 ISOW7741供电、我们使用 TPS613222ADBVR 将4.4V 转换为5V。 您是否在我们的选择中看到任何故障?

由于此特定器件没有库存、您是否建议使用任何其他替代器件型号?  我们在选择解决方案时的主要考虑因素是解决方案的成本和板载空间。

此致、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您需要什么输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    它为500mA (最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    TPS613222在此应用中是可以使用的。