VIN = 2.8V - 3V。 VOUT=3V。 TS = 10kOHM。 在该条件下、/CHG 必须为关闭/高阻态、但它保持低电平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
"要在 TI E2E 设计支持论坛上发帖、您的 myTI 帐户中必须有有效的公司电子邮件地址"-遗憾的是、我在回复时看到的内容。
当充电被启用时、有一个 VIN 被连接至3.0V 系统并且上升至5V。 3.0V 来自来自来自 VBAT (BQ25101的 VOUT)的 LDO。 因此 VOUT 可以改变3.2至4.2电池电压。 输入电压可在2.8至5V 之间变化。 在我的案例中、此充电模块的30个样本、其中10个样本在加电后保持指示的 LED (CHG 为低电平)。 所有 BQ 都能够充电。 其他20个工作正常。 电源开关是机械开关、位于 VBAT 和 LDO 3V0之间。 这是否是工厂问题(30%的损耗太差)或 BQ25101的功能不明确?