This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:BQ25101:在 UVLO 条件下、/CHG 有时会保持低电平。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004046/bq25101-bq25101-chg-keeps-low-sometimes-in-uvlo-condition

器件型号:BQ25101

VIN = 2.8V - 3V。 VOUT=3V。 TS = 10kOHM。 在该条件下、/CHG 必须为关闭/高阻态、但它保持低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasuke 您好、

    您可以附加原理图和显示问题的任何波形。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "要在 TI E2E 设计支持论坛上发帖、您的 myTI 帐户中必须有有效的公司电子邮件地址"-遗憾的是、我在回复时看到的内容。  

    当充电被启用时、有一个 VIN 被连接至3.0V 系统并且上升至5V。 3.0V 来自来自来自 VBAT (BQ25101的 VOUT)的 LDO。 因此 VOUT 可以改变3.2至4.2电池电压。 输入电压可在2.8至5V 之间变化。 在我的案例中、此充电模块的30个样本、其中10个样本在加电后保持指示的 LED (CHG 为低电平)。 所有 BQ 都能够充电。 其他20个工作正常。 电源开关是机械开关、位于 VBAT 和 LDO 3V0之间。 这是否是工厂问题(30%的损耗太差)或 BQ25101的功能不明确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是上电瞬态电压。 蓝色- VBAT (Vout)、绿色- 3V 电源轨、黄色- Vin (= 3V -二极管压降)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasuke 您好、

    在该状态 下、器 件正在尝试充电、但由于输入电压低于 Vindpm 阈值、充电暂停、希望输入电压上升到足够高的水平。 /Chg 可以在此状态下保持高电平、具体取决于电池电压。 由于这些阈值的容差、您可能会看到不同的行为。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 因此、您建议降低输入电压(可能小于2V)以完全关断 BQ。 或 Vout 必须以某种方式分离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的测试中、我看到/CHG 在输入电压上保持低至大约3V、因此2V 可能是一个很好的值。

    BR、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 在项目中、我们 从数据表第7.5节开始、UVLO 为3.15及更高。 因此我们设计为3V。 现在、据我了解、数据表可能不清楚、或者最小 MAX 值可能错误、因此我们必须更改 PCB /生产状态、或者只需扔掉30%的芯片即可正常运行。 有点伤心

    是否可以增加 UVLO 检测电压、例如3.6-3.8伏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasuke 您好、

    以 d/s 为单位的 UVLO 值是正确的、但是在 UVLO 条件下、/CHG 仍有可能为低电平。

    BR、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8.4.1断电或欠压锁定(UVLO)

    如果 IN 引脚电压低于 UVLO、则 bq2510x 系列处于断电模式。 该部件被视为“死区”,所有引脚均为高阻抗。 一旦 IN 电压上升到 UVLO 阈值以上、IC 将根据 OUT 引脚(电池)电压进入睡眠模式或激活模式。

    好的。 但是、这种情况怎么样呢? 你认为没关系吗?