This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:LLC 电感器磁芯材料

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005302/ucc256403-llc-inductor-core-material

器件型号:UCC256403

您好!

对于 LLC 电感器、您建议使用哪种类型的磁芯:磁粉芯或铁氧体磁芯? 例如、对于300W 应用:输入电压:300Vdc、输出:50V、6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    建议将铁氧体磁芯用于 LLC 谐振回路、因为它需要在不同的谐振电流和开关频率下使电感保持恒定、通常建议使用3C95或 PC95。

    云生