This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ACF 控制器、OPP 问题

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004892/ucc28780-acf-controller-opp-problem

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC27712

大家好、TI 专家!  

我正在设计基于 UCC28780和 UCC27712的 ACF 转换器。它应该是一个输出电压为24V、最大功率为80瓦的转换器。

我遇到了错误触发问题、大概是 OPP。

RM8 (TDK)被用作变压器内核、即 B65811J0250A087、绕组20:5:5。 问题是、我在2kHz 的开关频率下观察到这个内核的饱和、这就是我假设触发 OPP 的原因。


如何解决这个问题? 或者、这是否被视为正常运行?
此外、UCC27712经常发生故障、我获得的 LO 电压不超过2.25伏。


提前感谢您的回答!

如有必要、我准备提供原理图和设计计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、  

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。  
    当然、饱和磁芯不是正常运行。  

    根据产品目录编号、20T 时 AL = 230nH/T^2的核心属性为100uH、这是"在右侧球场"。  
    这应该是一个有间隙的磁芯、并且不应该饱和。  请检查您的变压器、以验证磁芯是否确实有间隙。  

    另一种可能是您的电流感应路径中可能存在过度延迟、从而允许比预期高得多的峰值电流。  
    请检查 Ropp 和 CCS 的值以确保其时间常数小于100ns。  它不需要比这高得多的滤波。   

    UCC27712故障可能是由于 MOSFET 关断转换较低期间的 dv/dt 过大所致。  如果磁芯接近饱和、电流将上升到非常高的水平、它可以将开关节点的 dv/dt 驱动到高于 UCC27712可以承受的水平。  此外、请确保 UCC27712上的 VDD 电压为17V 或更低。  当 VDD 大于17V 时、该器件更容易受到高 dv/dt 的影响。

    最后、开关频率不应低至2kHz。  这是否是拼写错误(应为200kHz)? 还是指低功耗 SBP 模式下的突发频率?  2kHz 时的逐周期开关毫无意义。  请重新检查此操作。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的意思是、在节电模式下、在控制器开启的一开始、逐周期切换到2kHz。
    我将仔细检查开关频率。

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    感谢您验证2kHz 操作。  由于这种情况发生在开通之初、现在很可能是正常运行。  当输出电压非常接近于零时、即初始启动时、会发生这种低频。  此时、反射电压非常低、退磁时间延长了很长。   在短时间内、它完全有可能在2kHz 左右。  随着 Vout 增大、降幅时间会变短、开关频率也会增加。  稳压后、开关频率应处于100kHz。

    没有被称为"节能"模式的模式。  我无法将其与控制器的任何正常模式相关联。 a 启动开始时、有启动模式1和启动模式2 (SM1、SM2)、然后是 AAM、直到达到输出电压调节。 如果变压器在这些模式下饱和、则必须确定并修复该饱和的原因。   我提供了两种检查方法:没有间隙或间隙过小、或 CS 滤波过大。  请检查这些可能性。  

    考虑到 UCC27712故障、我建议检查是否存在超过17V 的 dv/dt 或 VCC1。  我仍然 建议检查这一点。

    请重新阅读您对 LO 输出的描述。  如果每个周期仅上升到2.5V、那么 VCC2的值是多少?   LO 引脚上有何种负载?
    我可能需要 查看原理图。  LO 和波形、低侧开关的 VDS 以及变压器初级 电流也将有所帮助。       

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正确指定的 SBP 模式。 很抱歉、这种错误。

    我将确保检查间隙、以确保它们正确无误。
    kΩ CS 滤波、Ropp = 2k Ω、CCS = 6pF。

    在 ACF 操作开始时、UCC27712的电源电压为17.5V、对应于 UCC28780导通阈值。 在 LO = 2.25V 时、电源电压 VDD2在16-17.5V 范围内

    我附上原理图。 目前、我无法为您提供所请求的波形、因为我期待新的 UCC27712。

    一旦 UCC27712送达我、我一定会为您提供波形以供分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面连接的电路中存在错误、我在电路板上使用齐纳二极管 BZX384-C18、115为 VDD2供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    感谢您提供原理图。 我看到有几个项目可以改进、但 LO 上的电压却没有达到2.25V。

    我 建议您检查 R23的实际值、如所示为 as15K。 如果其实际值为15欧姆、则会使 LO 输出过载、并可考虑您测量的2.25V 电压。  R23的值可能是意外安装的。  另请检查高侧 R22是否存在相同的可能错误。

    对于变压器饱和的可能原因、我建议查看变压器磁通密度计算、并将其与工作温度下的磁芯材料额定值进行比较。  在80W 设计中、RM8内核上的20T 可能没有足够的饱和裕度。
    您可以选择 Ropp 和 CCS (R21和 C32)值... VT3关闭没有过度的延时时间。    

    电流感应电阻器 R31 = 0.127欧姆将允许0.8V/0.127R = 6.3Apk。  这看起来非常高、因此这可能是饱和的原因。 Bmax = Lm*IPK/(NP*AE)。  请重新检查 R31的计算结果、然后确定 RM8内核是否适合您的应用、或者如果您需要打开更多的初级绕组以减小 Bmax。  

    对于电路改进、我建议:
    1. 从 VS 引脚上移除 C48 (3.3pF)。   VS 输入端不应存在电容。  即使是杂散 PCB 电容也应最小化。
    2. 从 FB 引脚上拆下 C38 (10nF)。  这个电容器是不必要的、并且会给反馈环路增加不需要的延迟。
    3. 将 R10 (10R)替换为线性稳压器(具有栅极齐纳二极管的 LDO 或 MOSFET)、以将+V_AUX 降至~17V。  由于+V_AUX 将约为~24V、 因此流经 R10和18V 齐纳二极管 VD? 为6V?10R = 600mA。  这将导致爬虫程序 R10和 VD 过热?。  使用线性稳压 器允许驱动器负载确定从+V_AUX 拉出的电流大小。  偏置 损耗会小得多。  
    4. 将 R16从150K 增加到1MEG、以减少 HVG 输出上的负载。  150k 还不错、但 也不必 这么低。   
    虽然 L5需要是功率电感器、但 L4不必是功率电感器。  L4是 L5上的阻尼电感、但承载的电流要小得多。  L4和 R56都可以组合成一个1206尺寸(EIA)电感器。  但是、为了进行测试和调试、 可以使用现有组件。  稍后您可以重新评估以降低成本和减小尺寸。
    6. 系统运行后,检查 VT3的温升。  对于在80W 输出下流经它的 rms 电流、280mR 可能不够低。
    7. RK1将按预期限制浪涌电流、但它也会在全功率下造成恒定损耗。  这将降低 ACF 拓扑可能需要的满负载效率。  输出上的 RK3也是如此。  请考虑将其移除。
    8. 如果您对功率组件(不同的 MOSFET、不同的 Lm 或匝数比)进行了任何更改、请再次通过 UCC28780计算器工具运行这些数值、以确定 RDM 和 RTZ 以及其他组件的更新值。  必须将这两个电阻器设置为与功率级参数正确匹配的值、否则可能会导致性能不理想。

    此致、
    Ulrich