This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:根据参考设计 TIDA-00792、BMS 无法完全正常工作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ24616, BQ76930, BQ76200, EV2400, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005131/bq78350-r1-bms-by-reference-design-tida-00792-is-not-functioning-completely

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ24616BQ76930BQ76200EV2400

我们将开发 BMS、其中包括 BQ24616充电器、BQ76930 -监控器、BQ76200 -驱动器、BQ78350 -监测计 IC、以处理6S1P 锂离子/锂聚合物电池组。

当前状态-电量监测计通过 EV2400与电池管理工作室通信、并正确显示所有六节电池的电池电压。 这也可确保监测计和监测器 IC 之间的正确通信。

问题-未充电/放电(未驱动 FET - CHG/DSG)、仪表中显示错误值。 我想通过邮件分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tylor、

    BQ78350-R1必须设置参数才能正常工作、并设置 FET_EN 以允许 FET 导通。  对于测试、您可以发送 FET 测试命令以查看电路是否正常工作。   有关说明、请参阅技术参考手册。

    如果您发送朋友请求、我们可以建立私人通信以共享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    感谢您的回复、

    我确实发送了命令 FET_EN、切换了 DSG 和 CHG FET、但电路板上没有动作。 我已发送朋友请求。 我们建立连接后、我将共享原理图。