This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:无电池时的输出电压

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004696/bq21040-output-voltage-when-no-battery

器件型号:BQ21040

大家好、

只需确认一下、当没有电池时、充电器还应将输出电压调节到4.2V、对吧? 还可以为负载供电吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    如果没有电池、您将看到电池检测例程波形、这是 3.8-4.2V 之间的方波。 如需更多信息、请参阅图9和18。

    BR、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。

    我在 EVM 上进行了测试、当电池不在时、器件可加载高达~350mA 的负载(没有电流限制设置)、该电流是如何确定的? 该器件是为无电池时的负载供电而开发的吗?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    在我的测试中、当导通负载输出降至0V 时、我在 bq21040无电池条件下无法使负载正常工作。 在禁用电池检测但结果相同的 TTDM 中也尝试过此操作。 我们拥有专为此用例开发的器件、您可以查看我们的 PowerPath 充电器 bq2407x 系列。

    谢谢、

    Nick