This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:DPPM 和低输入电压下的补充模式 Vout

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005168/bq24079t-dppm-and-supplement-mode-vout-at-low-vin

器件型号:BQ24079T

您好!

希望大家都安全。 如下面的波形所示。 适配器的 Vin 电压是多少? 4.4V 输入电压的波形是什么?

此致、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Privthi、

    由于 Vout 的初始值为5.5V、因此 VIN 满足 VOUT 为5.5V 的标准。 对于 BQ24079T、这大约为5.8V

    如果 VIN 为4.4V、则很可能会看到 DPPM 环路处于活动状态及更远的时间、因为如果输出不在输入范围内、则输出在输入供电时处于5.5V 的输出范围内、则输出将跟随输入。