主题中讨论的其他器件:BQ24179、 BQ25792
您好!
我们计划 通过 Type C 输入源(5V、1-2A)为电池组充电,最大电压为12.6V,2600mAh,请根据 我们的要求推荐合适的具有 I2C 接口的充电控制器。
请根据我们的要求推荐合适的控制器、
如与 Jonard Rico 讨论的那样、他们建议 使用 BQ24179 IC 进行 OUT 主机控制它可以根据输入源运行降压/升压配置。
如果可能、请共享相同的示例电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划 通过 Type C 输入源(5V、1-2A)为电池组充电,最大电压为12.6V,2600mAh,请根据 我们的要求推荐合适的具有 I2C 接口的充电控制器。
请根据我们的要求推荐合适的控制器、
如与 Jonard Rico 讨论的那样、他们建议 使用 BQ24179 IC 进行 OUT 主机控制它可以根据输入源运行降压/升压配置。
如果可能、请共享相同的示例电路。
大家好、Mike Emanuel、
您能否提供有关您正在寻找的内容的更多详细信息?
我们计划制作盲文阅读器、因为我们开发 的充电电路采用 C 型输入源(5V、1-2 A)。
电池组:12.6最大电压,2600mAH
请建议采用升压配置的合适的充电 IC。
例如、您是否在寻找集成解决方案或外部 FET?
我只在寻找集成 IC
您是否正在寻找电源路径充电器或没有电源路径的充电器?
如果电源路径存在则会很好、否则没有问题。
您需要多大的充电电流?
我们的电池组容量为2600mAH、因此我们计划使用0.5C 进行充电、因此充电电流为1A 足以满足我们的要求。
您好!
请参阅以下主题。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。