This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:3节锂离子降压/升压充电 IC、不带主机控制

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179, BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004326/bq25790-3-cell-li-buck-boost-charging-ic-without-host-control

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件:BQ24179BQ25792

您好!  

我们计划 通过 Type C 输入源(5V、1-2A)为电池组充电,最大电压为12.6V,2600mAh,请根据 我们的要求推荐合适的具有 I2C 接口的充电控制器。

请根据我们的要求推荐合适的控制器、  

如与  Jonard Rico 讨论的那样、他们建议 使用 BQ24179 IC 进行 OUT 主机控制它可以根据输入源运行降压/升压配置。  

如果可能、请共享相同的示例电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您正在寻找的内容的更多详细信息?

    例如、您是否在寻找集成解决方案或外部 FET?

    您是否正在寻找电源路径充电器或没有电源路径的充电器?

    您需要多大的充电电流?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mike Emanuel、

    您能否提供有关您正在寻找的内容的更多详细信息?

    我们计划制作盲文阅读器、因为我们开发 的充电电路采用 C 型输入源(5V、1-2 A)。

    电池组:12.6最大电压,2600mAH

    请建议采用升压配置的合适的充电 IC。    

    例如、您是否在寻找集成解决方案或外部 FET?

    我只在寻找集成 IC

    您是否正在寻找电源路径充电器或没有电源路径的充电器?

    如果电源路径存在则会很好、否则没有问题。  

    您需要多大的充电电流?

    我们的电池组容量为2600mAH、因此我们计划使用0.5C 进行充电、因此充电电流为1A 足以满足我们的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有 BQ25790、这是一款具有集成电源路径的集成式四开关降压/升压电池充电器。 如果 PROG 引脚的默认设置足够、它可以由 I2C 控制、但也可以在没有的情况下运行。 3s 的默认 PROG 设置为1A 充电电流、9V SYSMIN 和12.6V 电池充电调节。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:  

    感谢您的回复、  

    我在 您的商店和分销商网站上查看了此 IC、但市场上没有此 IC 库存、因此请分享示例电路。

    如果有任何兼容性、请告诉我。  

    我计划使用 BQ25972、通过该 IC、我们可以如何在不受主机控制的情况下进行充电。  

    如有可能、请与我分享详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以单击"可用时通知我"以告知您 BQ25790何时有库存。 请查看 BQ25790 EVM 的示例电路和布局。

    对于 BQ25792、PROG 引脚的行为相同。 请确保所有其他默认设置均正常。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍、  

    我已经在25792 EVM 用户指南中看到了可用的原理图、您能否共享源文件(.DSN)格式。   
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下主题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955924/bq25792evm-bq25792evm-dsn-schematic/

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。